This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28015:在 UniFlash 和 CCS 12中将 TMS320F28015与 XDS110连接时出现问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422757/tms320f28015-issues-connecting-tms320f28015-with-xds110-in-uniflash-and-ccs-12

器件型号:TMS320F28015
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!

我将使用德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针与 UniFlash (版本:8.6.0.4688)连接到 TMS320F28015器件。 但是、我会遇到一个问题、即 UniFlash 报告"器件处于低功耗模式"且无法连接。

有趣的是、当我使用 Flash Pro 2000连接至同一个 TMS320F28015器件时、它连接成功。 我想知道我是否需要在 UniFlash 中进行特定设置或修改才能解决此问题?

此外、在 Code Composer Studio 12中、当尝试使用 XDS110时也会遇到问题。 我收到的错误为"DR 和 IR 无效。"

是否有人遇到类似问题或对如何解决这些问题有任何建议?

提前感谢您的帮助!

此致、
马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能看一下该应用手册吗? 您能否分享您的  " IR 和 DR 已失效"消息的屏幕截图? 这与您在测试连接时看到的消息是否与应用手册中提到的消息相同?  

    www.ti.com/.../spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在、通过一些尝试、我可以使 JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    但是、当我尝试调试时、我会收到以下错误:

    这是我的 ccxml 文件:

    e2e.ti.com/.../NewTargetConfiguration.ccxml.txt

    这是我的原理图:

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TMS320_5F00_PROGRAMMING_5F00_2024_2D00_09_2D00_05.pdf

    您知道问题可能出在哪里吗?

    此致、
    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道为什么、但现在错误变成了这样:

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    您能否按照应用手册中有关此错误消息的调试步骤操作?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何 将器件设置为等待引导模式?

    我浏览过"TMS320F280x、TMS320C280x、TMS320F2801x 数字信号处理器数据表(修订版 P)"、但未找到相关信息。

    谢谢

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以改用除引导至闪存之外的任何引导模式。