This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:将 PGA 用作 ADC 测量的缓冲器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425796/tms320f28p550sj-use-pga-as-a-buffer-for-adc-measurement

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户希望处理存储器串扰问题并将片上 PGA 用作 ADC 测量的缓冲器。

例如、

测量具有高源阻抗的信号。

采用56引脚 QFN

问题:

1.只需将信号输入到 PGA1_INP 的56 QFN 的引脚7 (A2/B6/C9/PGA1_INP)。 对吗?

2. 全部选择以下多路复用器(PMUX/NMUX/MMUX)为0。

3.有两个- PGA_OUT 和 PGA_OUT _INT。 它们都可用于 ADC 采样。 不同之处在于、 PGA_OUT 可以输出到引脚、但 PGA_OUT _INT 无法输出。 我们的理解是否正确?

4.在这种情况下、用户不希望将 PGA 输出引入引脚、因此应使用 PGA_OUT _INT 转换为 A21/B21 (以 PGA1_OUT_INT 为例)。 对吗?

5.在 SysConfig 中、

用户如何将接地引脚更改为 VSSA?

用户如何将 PGA1_OUT _INT 更改为 A21?

您会在 SysConfig 中对此进行说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    以下是您的问题的答案:

    1) 1)是、 它们只需要将信号输入到 PGA1_INP

    2) 2)是的、所有多路复用器都应该是0。

    3) 3)是

    4) 4)是

    5) 5) A21不适用于56引脚封装。 我来询问其他专家如何在这种情况下使用 buffor 模式。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    "5) A21不适用于56引脚封装、这是什么意思? 让我来询问其他专家如何在这种情况下使用缓冲模式。"?

    这不是内部信号吗?

    但无论如何、用户只想使用片上 PGA 作为缓冲器、就像他们在没有缓冲器的情况下所做的那样。

    换句话说、只有一个输入信号引脚、不需要其他引脚(既不需要另一个接地引脚、也不需要 PGA 输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hadi 和/或 champs、

    这是紧急情况。

    您有更新吗?

    SysConfig 或数据表是否有任何问题?

    对于上述 Q5、

    在 SysConfig 中、

    用户如何将接地引脚更改为 VSSA?

    用户如何将 PGA1_OUT _INT 更改为 A21?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    由于哈迪并不在办公室外、对拖延作出答复表示歉意。

    引脚信息中的输入(PGA_INP 和 PGA_INM)和输出(PGA_OUT)仅显示了在特定引脚上可用的输入和输出引脚。 它不是一个可配置选项。

    对于缓冲器模式配置、当我们 选择 PGA 模式选择作为缓冲器模式时、它会将 MMUXSEL 配置为 VSSA。

    此致、

    Meghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghavi:

    用户如何在此使用 PGA1_OUT _INT 和 A21?

    当用户在将 PGA1设置为缓冲器后选择 A21时、将显示以下错误。

    它显示没有此类引脚。

    出什么问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghavi:

    您有更新吗?

    您能帮忙确认吗?

    1.我们不需要在 SysConfig 中更改有关 PGA1_OUT (上述 A14/B14/C4/PGA1_OUT)的任何内容、即使其为灰色也是如此。 用户可以像其他 ADC 输入引脚一样将引脚(A14/B14/C4/PGA1_OUT)用于其他用途。

    2.我们可以在上一个帖子中使用内部信号 PGA1_OUT_INT (A21)、通过抑制该信号而无需担心。