This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:设置 CSM 密码和 GRABSECT 值后出现错误1170

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421380/f28m35h52c-error-1170-after-setting-csm-password-and-grabsect-values

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

 主(M3)内核。 在设置区域1密码和 GRABSECT 寄存器将扇区 B-M 设定为区域1后的某个时刻、我将不再能够使用调试器(无论是使用 CCS 还是 UniFlash)访问器件。  我现在有两个无法访问的芯片。

OTPSEC 值尚未设置。  所有其他安全值为默认值(0xFFFFFFFF)。

我已查看了我可以发现的所有"Error 1170 -无法访问 DAP "文档、但这些解决方案都没有帮助。  此外、没有其他解决方案与设置 CSM 值无关。

是否有办法恢复此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieth:

    您是否参考了 TRM 中的 ECSL 部分?

    请告诉我这两种解决方案中的任何一种是否适合您。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我正在使用的 Blackhawk XDS200调试器、在调试器配置中不存在"等待复位"选项。  我已经尝试了与将器件保持在复位状态相关的所有选项、直到调试器被连接但没有成功。  这是定制板、因此我无法访问引导选项引脚。  除非有其他方法可以到达该引导选项?

    最后、我尚未设置 ECSL 密码。  只需 CSM 密码和 GRABSECT 寄存器设置。

    下一步?

    ——基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    如果未对 ECSL 密码进行编程、则仍有必要读取 ECSL 密码才能解锁 ECSL。 TRM 摘录中列出的两种解决方案是在 CSM 被锁定时绕过 ECSL 保护的唯一方法。 您确定没有办法访问引导引脚吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    谢谢你。  我找到了一种访问引导引脚的方法、但是 TRM 中没有列出的"分支到引导检查模式"引导选项(根据 TRM 中第1.10.1.1节中的建议操作)。

    我是否应该遵循其他文档或流程。

    ——基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我已邀请我们的引导专家来帮助解决这个问题。 我会在获得更多信息后立即回复您。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    单击"Advanced (高级)"选项卡时、您在 CCXML 文件中看到这些选项吗? 如果是、您是否能够选择以下选项来模拟复位等待模式的运行方式:

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    在进行该更改之前、我以某种方式让调试器获得控制权。  仍然不知道如何。  我已经捕获了这种方法、并将其保存、因为我怀疑我将再次需要它。  谢谢。  我认为这个问题已经解决。

    ——基思