This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:噪声很大的 ADC 采样、可能的解决办法和想法

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427810/tms320f280034-noisy-adc-sampling-potential-fixes-and-an-idea

器件型号:TMS320F280034

工具与软件:

您好!

我希望获取最终具有噪声的电源输出电压样本。 它存在噪声、这是因为电源开关噪声会产生二阶振铃、即使在我们的隔离放大器的输出上、也会产生超过200mV 峰峰值的振铃。 这时只连接栅极驱动器而不连接电源。

振铃在栅极驱动脉冲之间稳定、但栅极驱动为可变频率、因为我使用的转换器是谐振转换器。 如果以固定频率运行 ADC、似乎会遇到可能通过经常在开关转换时进行采样来获取不良数据的问题。

我的想法是在每次中断后和每个新频率(以 TBP 寄存器更新的形式)发出后、动态写入一个新的 ADC 采样时间。 我知道这可能会给控制环路带来严重问题、因为通常会按照固定采样时间对系统进行分析。

您认为在处理 ADC 上的开关振铃时部署了哪些想法? 我是否只需使用数字滤波器在一些周期内对其求平均值? 我可以"移动" ADC 采样率和时间、使其在栅极驱动脉冲的"中间"进行采样、从而避免嘈杂的切换端?

谢谢!

Reid