This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT 热插拔

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429357/tms320f28p650dk-ethercat-hot-swap

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户端连接了多个 EtherCAT 器件、连接方式与串行连接类似。

例如 A-B-C-D。 如果 B 损坏、我的客户需要在不复位的情况下移除 B 并直接将 A 连接到 C。

那么、F28P65 EtherCAT 器件是否支持热插拔?

谢谢!
LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Leo:

    [报价 userid="278285" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429357/tms320f28p650dk-ethercat-hot-swap ]例如、A-B-C-D。 如果 B 损坏、我的客户需要移除 B、并在不复位的情况下直接将 A 连接到 C。

    在这种情况下、他们会手动断开并重新连接电缆?

    EtherCAT 支持热插拔、这由 Bekchoff 指定。 他们需要将端口1连接到不同器件的端口0、这样软件就可以正常工作。 电缆冗余是处理线路中断时需要考虑的另一个特性。

    此致!

    Kevin