This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:旧版本的 CCS 支持新器件、例如 F28P65

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429226/codecomposer-old-version-of-ccs-supporting-new-device-like-f28p65

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

尊敬的专家:

是否有办法 向旧版本 CCS (如 CCS 11之前的版本)添加 F28P65支持? 由于其安全策略、客户不想更新。

此致、

挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28P65是一款相当新的器件、而且 CCS 的版本在版本11之前会非常低、因此、考虑到所有相关性、我怀疑这是否可能实现。

    即使是这样、我也不会推荐它、因为不会对这样的环境进行验证或测试、如果客户遇到问题、我们将无法提供大量(如果有)支持。

    请建议客户使用具有相应 F28P65支持的正确 CCS 版本。

    谢谢

    Ki