This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:时钟配置(SYSCLKDIVSEL)

Guru**** 1796120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427248/tms320f2800156-q1-configuration-of-clock-sysclkdivsel

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

我对时钟(SYSCLKDIVSEL)的配置有疑问。  当我 使用 driverlib 函数 SysCtl_setClock ()配置 SYSCLKDIVSEL 时、第 3步是我的预期结果、为什么我必须执行第1步?

您能告诉我一些细节吗?

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 对此步骤做了上面的注释。 这只是为了在我们将时钟切换到启用 PLL 的时钟时避免浪涌电流。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    /BR

    塞缪尔