This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:为 DCAN 选择时钟源

Guru**** 1796140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427254/tms320f2800156-q1-select-clock-sources-for-dcan

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

根据4.7.1.3的说明、AUXCLKIN 可用作 DCAN 和 MCAN 的时钟源。 但根据时钟树(TRM 的图4-5)、 我不能直接选择 AUXCLKIN 作为 DCAN 的时钟源。 我想知道为什么这是。Ω

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MCAN:

    对于 DCAN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我引用的 TRM (SPRUIY4B–2023年2月–2024年5月修订)看起来与您的有所不同。 我想知道我可以在哪里下载您引用的 TRM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    您是对的。 AUXCLKIN 不能用于 DCAN 位时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    /BR

    塞缪尔