This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:CPU Timer2时钟(TIMER2CLK)

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427256/tms320f2800156-q1-cpu-timer2-clock-timer2clk

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

如果将非 SYSCLK 源用于 CPU Timer2、为什么 该源必须分频 为不超过 SYSCLK 频率的一半?

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    很抱歉延迟了响应。 此 TRM 详细信息 基本上意味着 INTOSC (非 SYSCLK 源)<= SYSCLK/2。 换句话说、必须设置预分频器值、使 INTOSC 不大于 SYSCLK 的一半。 如果 SYSCLK 为100MHz、则 非 SYSCLK 源必须为50MHz 或更低。

    非 SYSCLK 时钟源选项旨在提高测量精度、而不是用于更高频率。 SYSCLK 源自非 SYSCLK 选项之一(INTOSC1、INTOSC2或 XTAL) 、具体取决于时钟树中使用的设置(如下所示)。 因此、对于需要更高精度的应用(例如 RTOS)、定时器2提供了直接使用时钟源的选项。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

     需要注意的另一点是、将源分频到不大于 SYSCLK/2的原因是奈奎斯特理论。 非 SYSCLK 源仅用于更新 TIM 寄存器中的计数器值、而 CPU 计时器 IP 中的所有其他内容仍由 SYSCLK 计时。 如果从非 SYSCLK 时钟源派生的时钟频率高于 SYSCLK 频率的一半、则 外设可能会检测到一些时钟边沿。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    /BR

    塞缪尔