This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS DSP280049工程将输出格式从 eabi 更改为 COFF

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427413/tms320f280049c-ccs-dsp280049-project-change-output-format-from-eabi-to-coff

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好  

我有一个不含输出格式聚合 eabi 的 CCS DSP280049C 项目。 现在我要将其更改为 COFF 格式。 但在我直接 chenged 后。 项目遇到下面的错误、您能看一下这个问题吗? 如何解决?

编译错误:

Code Composer Studio 12.3.0配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许先生、您好!

    为什么需要将格式更改为 COFF?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我尝试使用 DSP280049C DFU 的 CCS (eabi 配置) Generate .txt 文件、但遇到了以下问题:  

    为了调试这个问题、我使用 TI 演示代码(配置为输出格式 COFF)、没问题、所以我的重点介绍了我的应用和演示应用之间的差异。 这就是我希望将应用 输出格式更改为 COFF 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许先生、您好!

    您的项目中是否有其他.lib 文件? 您可能还需要将其更改为 COFF 格式。

    我希望您的项目中有一个 driverlib.lib 文件。 您可以通过从 C2000Ware/driverlib/f28004/driverlib 中导入 driverlib 工程并以 COFF 格式编译该工程、来重新编译 driverlib.lib 文件。 请告诉我这样是否可以解决此问题。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的指导。

    我检查了 "C2000链接器中的文件搜索路径"的 CCS 配置、发现 include lib not change from eabi.lib to coff.lib、现在我已将它们(如下所示)更改为 coff.lib、然后成功编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、我现在结束本主题