This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:LEVEL3 PI 模块故障

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426256/tms320f28335-level3-pi-module-is-faulty

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

您好、TI 工程师

我正在使用 controlSUITE 的高电压电机控制和 PFC 开发套件中的 PMSM:FOC 无传感器(Delfino F2833x)程序。 我正在测试3级。 当我阅读这份文件时,我看到了这段内容

但我找不到 pi_id. 此结构定义中的 Fdb。 然后看到 TI 的 DMC_MATH.pdf  

我不知道是否 pi_id. fdb 和 pi_id. FBK 是指同样的事情。 如果它具有相同的含义、我们应该观察 pi_id.  输出? 应该跟踪 pi_id. 从 PI 模块中流出、而不是 pi_id. FBK (piid.fdb)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法在这个论坛上支持中文主题。 请用英文重新发布或发帖 C2000︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- E2E 设计支持(TI.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Divyansh

    抱歉、我修改了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为回复你在其他线程你张贴。 有。 您可以参考示例代码。 用户指南中的说明中的变量名称可能略有不同。