This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:开关频率时 ePWM 直流消隐窗口的操作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430009/tms320f280049c-q1-action-of-epwm-dc-blanking-window-when-switching-frequency

器件型号:TMS320F280049C-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

在 Offset (n)达到0之前、会出现一个新的 DCFCTL[PULSESEL]信号、DCOFFSET 寄存器是否会重新加载并向下计数? 在情况1或情况2中、消隐窗口的逻辑可以在下图中运行吗?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    由于消隐窗口超过 CTR = 0和 CTR = PRD 边界、因此下一个窗口在 CTR = 0或 CTR = PRD 脉冲后仍以相同的偏移值开始。

    此致!

    Ryan Ma