This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:TMS320F280335

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429954/tms320f28033-tms320f280335

器件型号:TMS320F28033

工具与软件:

我收到此错误。 我尝试通过 Help->Update Software 添加所需的编译器版本 TI v6.4.2、因为我已经添加了 Code Compiler 工具、并且还尝试了 Window->Perspective 选项。

任何人都可以通过分步过程添加以上使用 CCS IDE V5.4.0 (使用编译器 v6.4.2)的编译器。

谢谢、此致、

Veeresh Butta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeresh:

    您是否可以尝试从此处安装编译器: https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT/6.4.2

    然后、在安装过程中、您将安装它以指向 C:\ti\ \ccs\tools\compiler 文件夹。 在这里创建一个新文件夹来存放编译器工具。

    然后、当重新打开 CCS 时、可以刷新项目属性的编译器工具页面、以指向新安装的编译器6.4.2。

    此致!

    Ryan Ma