This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ADC SOC 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429833/tms320f280039c-adc-soc-question

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

你(们)好

我使用 TMS320F280039C。

我有疑问:ADC SOC 运行。

我将 ADC SOC 设置在下方。

1. ADCA 编号0、1、2、3 - SOC 触发器 EPWM8300kHz

2. ADCA 编号4、5、6、7、8 - SOC 触发器 EPWM1、55kHz

  ADCB 编号0、1、2、3、4、 5、6、7、8  - SOC 触发器 EPWM1、55kHz

  ADCC 编号 0、1、2、3、4、 5、6、7、8  - SOC 触发器 EPWM1、55kHz

ADC 的工作方式是否如下图所示?

此致、

金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangmo:

    您所述的操作是一种异步操作、在该操作中、ADC 的并发操作不会同时触发(55kHz 和300kHz 触发源)、这将导致转换耦合噪声、而这会导致结果下降。  一个适当的解决办法是:

    1.) 对所有 ADC 使用相同数量的 SOC

    2.) 从一个源触发所有转换、最快可能为300kHz

    3.) 确保所有 SOC 的所有 ACQP 的长度相同

    上述操作将导致 ADC 同步运行、其中采样时间和转换时间将始终保持一致、没有耦合风险。  对于需要以较慢的速率进行采样的 SOC、您可以增加使用的 SOC 并仅读取一次 SOC 结果。

    此致、

    Joseph