This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:C2000上的 DroneCAN

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429742/tms320f28069m-dronecan-on-c2000

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28027F

工具与软件:

大家好、关于 DroneCAN。 或者如果您仍然对该主题感兴趣的话。

这是我在 C2000上拥有一个正在工作的 DroneCAN 的控制器。 到目前为止、我已经对.TMS320F28027F 上的旧控制器进行了所有操作。

现在我将进行飞行和水下测试。 购买。

几个月后、我将完成 TMS320F28069M 的工作

ipmgroup/manta50_dc_FW:适用于 Manta50控制器的固件、支持 DroneCAN 协议。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您向社区分享。  期待您的测试结果!

    此致、

    Joseph