This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:为什么要将项目更改为 RTSC?

Guru**** 2801415 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422265/tms320f280041c-why-would-the-project-be-changed-to-rtsc

器件型号:TMS320F280041C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我  的 CCS 工程经常遇到问题。 我的项目位于文件夹"D:\OneDrive\TIWorkSpace"中。 我使用 Microsoft Onedirve 在不同的 PC 上同步此文件夹。

当我构建一个项目时、通常会给出一个错误"这个项目不包含一个可编译的 RTSC 配置(.cfg)文件。 要进行编译、此工程必须包含一个未从编译中排除的 RTSC 配置文件。" 我检查了该工程的属性、可以发现"Output type"更改为"RTSC Application (Executable)"、它是不可编辑的。 对于正常工程、应为"Executable"。

我必须重新创建该工程、这需要花费一些时间。

我认为是 OneDrive 同步导致此问题、因为如果我关闭 OneDrive、此问题将会消失。 此外、CCS 经常会显示出现问题的对话框、内容为:"定期保存工作区"。 系统方框图。 无法写入"/RemoteSystemsTempFiles"的元数据。

这种问题很烦人、能否建议如何解决?

此致、

嘉兴雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    两台 PC 上都安装了 CCS/C2000ware 等。 您能否详细说明两台 PC 之间的相关文件所在位置之间的设置?  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    感谢您的答复。 两台 PC 上都安装了 C2000ware。 文件都位于磁盘 D 上、而且文件路径完全相同。 我尝试删除 ti 文件夹中的 XDC 工具。  

    事实上、这一异常问题很难找到来源并清楚地加以解释。 那么、我的问题是:是否可以将项目属性从 RTSC 更改为正常?

    此致、

    嘉兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    我可以联系 CCS 团队、看看该侧是否有其他意见。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、我的问题是:是否可以将项目属性从 RTSC 更改为正常?

    遗憾的是、这是不可能的。 您可以将"正常"工程转换为 RTSC、但反之则不行。

    我更好奇您的非 RTSC 项目是如何变成 RTSC 项目的。 通常、如果您向工程添加 cfg 文件、则会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki,谢谢你的答复。

    我还想知道为什么一个项目的属性会被改变。 我想 这是因为 OneDrive 和 CCS 都在另外编写一个文件。 这可能会导致一些冲突、然后 CCS 会删除或修改某些配置文件。

    很奇怪、这个项目变成了一个 RTSC、但是它给出了 cfg 文件不存在的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也想知道为什么要更改项目的属性。 我想 这是因为 OneDrive 和 CCS 都在另外编写一个文件。 这可能会导致一些冲突、然后 CCS 会删除或修改某些配置文件。[/QUOT]

    要使它转换为 RTSC 工程、就必须有特定的事情要发生。 是否可以在同步之前和同步之后在项目文件夹中提供三个.*project 文件? 我想对发生的变化进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在项目文件正常运行时保留了这些文件。 我会 告诉您此问题何时再次出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我终于找到了此问题的根源。

    除了 OneDrive、我还使用 白都云同步我的两台 PC 上的项目。 百度云会在上传文件时首先创建一个.cfg 文件、在上传完成后将其删除。 但是、如果白都云无法立即删除.cfg 文件、CCS 会将此类文件识别为 RTSC 工程文件、然后可以修改工程属性。

    我将禁用白都云 以避免生成.cfg 文件。

    谢谢。