This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:在 controlCARD 和放大器上使用5V 外部基准电压;TMDSHSECDOCK

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429384/tmdscncd28379d-using-5v-external-reference-voltage-on-controlcard-tmdshsecdock

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

工具与软件:

尊敬的社区:我有一个关于在 F28379D controlCARD 上为 ADC 使用外部基准电压的问题。

根据用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sprui76b/sprui76b.pdf?ts = 1729734730396

controlCARD 上的开关必须设置在右侧位置。

然后、为了配置为使用外部电压、我们为 R59电阻器填充了49.9 Ω(根据数据表)、并在控制卡上取消填充 R60电阻器。

 

完成此操作后、我们应该能够向控制卡上的引脚45 (所有 VREFHI)提供外部基准电压。

 

对于 VREFHI 的基准电压(引脚45)、我们使用 TMDSHSECDOCK 上的5V 引脚。

我们还将 VREFLO (引脚43)连接到 GND。

 

完成此操作后、我们尝试在单端模式下测量引脚31 (ADC-C-IN2)上的不同电压电平。

对于0V、我们得到了预期值:0。

但对于3.3V (我们使用 TMDSHSECDOCK 提供的3.3V)、我们的值已经为4010。

而在5V (我们使用 TMDSHSECDOCK 提供的5V)下、我们上限为4096。

 

这显示基准电压不是5V、否则我们需要的值为((3.3/5)* 4096 = 2700。

 

我们在数据表中发现了一些声明、即基准电压不能超过 Vdd+0.3V (在本例中为3.6V)。

对于该板、我们不能具有5V 的基准电压、这是否正确?

 

提前感谢您的答复、最好的一点是、

Johannes Hirschbeck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Johannes:

    C2000器件的 ADC 和数字 IO 的额定值仅为0~3.3V。 5V 超出器件规格、可能会损坏器件。

    此致!

    Kevin