This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:为速度评估套件使用 TMDSCNCD280039C

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430280/tmdscncd280039c-using-of-tmdscncd280039c-for-speedval-kit

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

工具与软件:

你(们)好  

 我将使用 Wolfspeed 生产的 speedval 套件 Wolfspeed 生成的 MOD-MB-HB 0900V-40A 来执行降压/升压转换器的双脉冲测试和测试。 我使用 TMDSCNCD280039C controlCARD 生成 PWM 控制信号。 不过、  Wolfspeed 提供的 Speedval 图形用户界面(GUI) 只提供极少的控制选项。  我希望使用 C2000ware 生成更高级的控制。  但我 以前从未使用 C2000ware、因此我不知道如何开始使用。  对此、您有什么指导方针或课程吗?  非常感谢。