This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:PMSM 的无传感器 FOC 示例代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F280039C, TIDA-010956, DRV8316, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425294/launchxl-f280039c-sensorless-foc-example-code-for-pmsm

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETIDA-010956C2000WAREDRV8316、DRV8353

工具与软件:

您好!

我希望使用 TIDA-010956参考设计 和 LAUNCHXL-F280039C 板运行 PMSM 电机。 但是、我无法在 controlSUITE、MotorControlSDK 或任何相关目录中找到无传感器 PMSM FOC 代码示例。 是否有其他地方提供的示例?

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmad、

    您可以利用 universal_motorcontrol_lab。 它支持 FAST 和 eSMO 无传感器观测器。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    https://www.ti.com/lit/spruj26 

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。 我比较熟悉 universal_motorcontrol_lab、但它似乎是为特定的 DRV 评估板(如 DRV8316、DRV8353、3PHGAN 等)定制的、而 TIDA-010956参考设计似乎未包含在内。 这是否意味着我需要对其进行定制并为该电路板添加必要设置?

    此致、

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以 在这里帮我解答问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmad、

    这是否意味着我需要对其进行自定义并为该主板添加必要设置?

    是的、正确。 请参阅第 4节 构建定制板 链接的用户指南中提供了此说明。 并介绍了如何将项目迁移到新的逆变器硬件。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 的答复。 我已经开始查看该文档、它看起来很有前景、并根据我的需求进行了很好的说明。