This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:硬件冗余安全机制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430178/tms320f2800157-hardware-redundancy-safety-mechanism

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

我想实现 ADC 的硬件冗余、可以使用相同的触发器在 ADCA 和 ADCC 上对信号进行采样、在本例中该触发器是计时器、这些计时器已经实现了安全机制、可以检测其中是否有任何故障。  

我只对安全手册中提及的信息有以下疑问:

"在为 ADC 模块实施硬件冗余时、还需要特别注意确保
共因失效不会以相同的方式影响两个实例。 配置了基准电压源
对于冗余模块实例、应是独立的。 此外、用于的 ADC SOC 触发源
冗余 ADC 实例应配置为不同的 ePWM 模块实例"

在本例中:

  1. 目标只有一个 VREF、因此 ADCA 和 ADCC 具有相同的基准电压、如安全手册"已配置基准电压源"中所述
    对于冗余模块实例应是独立的。" 因此、这是不适用的。
  2. "ADC SOC 触发源用于
    冗余 ADC 实例应配置为不同的 ePWM 模块实例"。 我无法完全填满、因为我的原始信号已被触发高频计时器、由于某些特定原因、我目前无法在项目中使用 ePWM。

那么、我的问题是、安全机制是否必须具有不同的基准电压和不同的触发源? 或者我可以独立对 ADCA 和 ADCC 上的信号进行采样、交叉检查从两个通道采样的值以检查是否存在任何故障、从而充分利用安全机制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirollous:

    F280015x 器件上有三个计时器。  只要计时器的触发事件是同步的、就可以对不同的转换使用不同的计时器。  至于 VREF、为了满足安全要求、您可以选择为 VREF 添加外部监控传感器。

    此致、

    Joseph