This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:CAN 示例5发送接收不按预期工作。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430096/tms320f2800157-q1-can-example-5-transmit-receive-not-working-as-intended

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我正在尝试在单个总线上通过连接到每个  TMS320F2800157的 CAN 收发器进行通信。 现在、在运行示例5发送和接收时、我无法进行通信、因为一个正在发送、另一个正在接收。  但启用 环回后、我能够在另一个器件上接收数据。 显式添加禁用 环回函数、我也无法通信。

谢谢

此致

Kaustuv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaustuv:

    您能否检查示例代码中 CAN TX 和 CAN RX 的 GPIO 分配是否与 CAN 收发器中的 GPIO 分配一致?

    此致、

    Joseph