This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S 是否可以与 LabVIEW 连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428127/tms320f28375s-is-tms320f28375s-can-interface-with-labview

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

因为我们需要将 TMS320F28375S 与 LabVIEW 连接。 请就我们是否可以通过任何工具套件来实现提出建议。 如果可提供工具套件、请提供详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、我必须在本周结束时与你联系。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    抱歉、我们没有用于连接 TMS28xxxx 器件的 LabVIEW 支持。

    此致、

    Joseph