This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CCS 系统项目-运行时出现问题'clean"-错误:"命令的语法不正确"

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429175/tms320f28388d-ccs-system-project---problem-while-running-clean---error-the-syntax-of-the-command-is-incorrect

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

在系统工程上运行 clean 时、会出现这种情况。  我希望 系统工程能够访问每个配置的工程并对其运行清理、而不是下面的错误:

发生在 CCS 12.8.1.00005上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特、您好!

    澄清一下、您是否在同时对多个项目运行 Clean?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键点击"Project Explorer"窗格左侧的工程树。  工程类型称为"系统工程"、是单个工程。   当我这么做时、我收到此错误、此单个系统工程不会执行 make clean、因为该工程使用 system.xml 文件配置、可以引用同时打开的另外2个工程。

    所以问题出在系统工程如何向右键点击"clean project"选项来传递信息。 通过创建新的系统工程、然后从该芯片组的 C2000示例文件夹中导入2个示例来尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特、您好!

    我似乎无法在我这边创建一个"系统项目"。 您可以截取屏幕截图或视频来演示在 CCS 中看到的内容吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅本指南: software-dl.ti.com/.../appnote-system_project_debug_launch.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特、您好!

    我在我这边重现了这个问题。 我已将该主题重新分配给我们的 CCS 专家、以阐明该问题的原因。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也重现了此问题。 我提出了一个与此问题相关的错误。 错误 ID 为 CCSNXT-1895、可在查找错误状态时提供给 TI 支持。 谢谢

    Ki