This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430821/launchxl-f28379d-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

论坛、您好!

我将使用 Launchpad XL 在飞行1秒期间存储无人机的数据。 我想将从传感器捕获的数据存储到闪存中、然后在无人机着陆后从闪存中检索这些数据。 飞行后、如何在为 MCU 上电后从闪存中读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahithya

    根据航班起飞后可用的连接、有几种选择。

    最简单的方法是通过 PCB 上的 JTAG/XDS100连接到 LP、在连接 CCS 后、可打开存储器窗口(View->Memory Browser)、然后点击最左侧的图标并选择"Save memory";系统会提示您提供地址/范围以及要保存数据的格式(十六进制、解码等)

    如果您不想连接 CCS、LP 上的 FDTI 芯片还具有一个辅助通道、可用作与 PC 的 UART 连接。  您可以将一些额外的代码嵌入到闪存中、以便通过该连接传输数据。  这会需要您再次连接 CCS 以对此进行编程、因此至少第一次您可以只执行上述第一种方法。  但对于稍后的运行、串行/UART 连接可能更快、而不涉及 CCS 等

    器件上还有其他通信端口、如 SPI、CAN、I2C 等; 但是、对于 LaunchPad、上述2操作是最简单的操作。

    此致!

    Matthew