This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137 - 48PT

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F2800137, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426255/tms320f2800137-tms320f2800137---48pt

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用 TMS320F2800137 -48引脚配置控制器。 为此,我使用 SysConfig 配置外设,同时配置引脚我面临一个问题,我想配置5PWM 信号(平均10PWM 引脚)和2ADC 通道(平均 A 通道和 C 通道, 4 ADC 引脚),当我做 ADC IAM 获取错误的配置. 当我尝试使用64引脚配置时、IAM 没有得到任何错误。 帮助我解决此问题。

此致、

Suresh Mamidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    您看到什么具体的错误? 您能发送一个片段吗? 我刚才尝试过、但看不到特定的错误。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    感谢您的快速响应、

    这是我的错误代码片段和一个小图像的错误说明  "

    ****构建项目 empty_driverlib_project 的配置 CPU1_LAUNCHXL_FLASH ****

    "C:\\ti\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 12 all -O

    构建目标:"empty_driverlib_project.out"
    调用:C2000链接器
    "c /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000:scad"-v28 -ml -mt /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 -Ooff /ti/C2000Ware_5_00_00_00 - define=debug Traction_Work - define=_flash /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include - define=_driverhxl_f2800137 --diag_support=fpu=10063 - diag_warning=225 /device/c2000ware_libraries.obj /device/device.obj /device/f280013x_codestartbranch.obj /ti/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f280013x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib

    错误#10008-D:找不到文件"c2000ware_libraries.cmd.genlibs"

    首次引用了未定义的
    符号
    --- -------
    board_init ./empty_driverlib_main.obj
    C2000Ware_libraries_init ./empty_driverlib_main.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍存在
    错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"empty_driverlib_project.out"

    >>编译失败
    Makefile:142:目标"empty_driverlib_project.out"的食谱失败
    gmake[1]:***[empty_driverlib_project.out]错误1.
    Makefile:138:目标"全部"的配方失败
    gmake:***[All]错误2.

    ****构建完成****"

    您是否尝试过在 SysConfig 文件中将设备切换到48Pt? 仅当我们配置 TMS320f2800137时,才会出现此错误,部件号: F280013X,软件包: 48Pt。 执行配置前5PWM (所有5PWM 的两个 PWma 和 PWMb ),然后配置 ADC(2通道 ADCA -通道和 ADCC -通道)我在配置一个通道时也收到错误。  

    此致、

    Suresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    这是从将 C2000Ware 示例导入到 CCS 中获得的吗? 您使用的 CCS/C2000Ware 版本和示例是什么?

     的 main 中是否有 C2000Ware_libraries_init、如果有、是否可以尝试将其删除?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    是的、还尝试删除了"C2000Ware_libraries_init"、我用于这方面的示例工程为"empty_driver_lib"、这仅从 C2000Ware 示例中导入。 请参阅仅当我从64pt 切换到48Pt 时发生的错误 。请尝试切换控制器引脚配置

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:  

    您正在使用哪些版本的 C2000Ware 和 CCS? 它们是最新的吗? 您能否尝试打开一个全新的工作区并重新导入空示例? 我仍然没有在我的终端上看到此错误/无法重新创建它。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    我的 CCS 版本为12.0、C2000ware 版本为5.03.00.00 (我也尝试了早期版本)。 你可以分享你的 C2000Ware 版本, CCS 版本和 syscconfig 给我,这将对我有帮助.

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:  

    我目前正在使用 CCS 12.7、但我知道还有更新的12.8版本可用。 此外、SysConfig 版本1.21和 C2000Ware5.03。

    您是否可以向我发送错误的 SysConfig 文件? 我可以尝试将其导入设置中、看看我是否能够看到相同的错误。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    我无法在附件中附加.syscfg 文件。 您能建议我做一些其他的事情来连接它吗  

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison:

    我在此附上了屏幕截图、示例是我尝试将.syscfg 文件添加到 CCS 时获取的 IAM

    谢谢、此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:  

    您能否将 CCS 项目发送出去? 然后我可以在我的最后尝试  

    谢谢!

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    在此附上项目,请找到它供您参考。

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_driverlib_5F00_project5.zip

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    我在尝试打开.syscfg 文件时也看到错误。 要解决该问题、我不双击 CCS 中的.syscfg 文件以 UI 格式打开它、而是右键点击该文件并在 CCS 中使用通用文本编辑器打开。 在最下面、我删除了模拟引脚多路复用建议解决方案行的部分、因为这些部分有时会导致问题。 然后、我能够以 UI 格式打开.syscfg 文件、而不会出现任何问题。 然后、我在 SysConfig 中从64引脚封装切换到48引脚封装以迁移设置。 这就在引脚未正确分配方面产生了一些红色错误、但我刚刚将 ADC 和 PWM 引脚重新分配给其他可用的 GPIO。 随附了使用48引脚 SysConfig 文件解决的项目。 希望这对您有所帮助!

    e2e.ti.com/.../2022.empty_5F00_driverlib_5F00_project.zip

    此致、

    Allison