This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:访问源代码中的#define 变量以分配给构建变量

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431050/tms320f280049c-accessing-define-variables-in-source-code-to-assign-to-a-build-variable

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

我正在 Code Composer Studio (CCS)中的一个工程中、我需要根据#define头文件中的特定值动态设置输出文件名。 我的目标是:

  1. 定义一些包含这些#define值的 CCS 编译变量。
  2. #define在编译之后或编译期间自动使用值填充这些变量。
  3. 在编译后处理步骤中访问这些填充的编译变量、以修改输出文件名

是否有办法配置 CCS 来实现此目的、例如通过设置特定的编译器选项、预处理器设置或环境配置、以便我可以直接将#define值传递到 CCS 编译变量中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    我与我们的一些其他专家讨论过这个问题、但我认为没有办法解决这个问题。 是否可以在 CCS 外部使用其他脚本执行此操作?

    谢谢!

    Luke