This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:Concerto M3的 TCPIP IP 问题

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432008/tms320c28341-tcpip-ip-issue-with-concerto-m3

器件型号:TMS320C28341

工具与软件:

您好!

这是一个 TCPIP 问题、应该很简单。

在 M3处理器上运行的代码接受 TCP 连接、如  https://github.com/alexeicolin/tirtos/blob/master/packages/examples/tcpEcho.c 所示。

我需要尝试连接的 PC。  

不知何故,只返回一个 accept ()调用。

始终接受第一个请求(来自任何 PC)、但 accept 函数不会从 仍然被阻止的下一次调用返回。

是的、如您所见、我也将对内部实现进行调试。  

在您看来、出了什么问题?

我们有严格的内存限制、因此我们对 cfg 文件进行了一点修改。

global.ndkThreadStackSize = 1536;
global.lowTaskStackSize = 768;
Global.normTaskStackSize = 768;
global.highTaskStackSize = 768;
global.pktSizeFrameBuf = 1552;
global.pktNumFrameBufs = 2;
global.memRawPageSize = 768;

在示例  Global.pktNumFrameBuf = 10中;在本例中、由于代码的编写方式效率低下、因此我们将获得链接器错误、但我想知道这是网络堆栈中的错误还是我的一些 miising 参数。

谢谢!

Yosav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、两台 PC -不是到 PC