This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:Proteus 库

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417733/tms320f280037c-proteus-library

器件型号:TMS320F280037C

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否共享 TMS320F280037CPT 微控制器的 Proteus 库?

此致、

Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubendtan

    我不知道有任何针对  TMS320F280037CPT 的 Proteus 库。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    有关 TI 微控制器的 Proteus 库、请参阅以下链接。 如果可用、我可以使用 Proteus 中提到的控制器。

    https://www.labcenter.com/documents/?700006

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubendran

    我不认为 TMS320F280037CPT 有任何此类库、但会向电路板设计团队确认并向您进行更新。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubendran

    我们支持"超级库管理器"、它本机支持多种多样的工具。 这不是一个问题。

    我不是很熟悉 Proteus 工具的功能,虽然它可能有一个库导入器,你应该能够从下面的链接中获取一个其他标准库并导入它。

    如果不起作用、步骤文件和其他非厂商特有的文件也由 Ultra Librarian 提供、以帮助您更快地生成原理图符号、PCB 封装和3D 模型。

    https://www.ti.com/product/TMS320F280039C#cad-cae-symbols 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您的答复。 实际上、我的问题与 Proteus 的仿真库相关、如下示例所示、不适用于 PCB 设计。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为引脚级电路仿真提供了 BSDL 和 IBIS 文件。

    www.ti.com/.../TMS320F280039C

    此致、
    Cody