This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:TMS320F28P650SH

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424384/tms320f28p650sh-tms320f28p650sh

器件型号:TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

很难通过 syscfg 将 CLB 迁移到现有工程、例如缺失。 h 文件。 是否有更好的方法?、例如、仅复制 CLB 相关代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您具体要在哪两个器件系列之间迁移?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都是28P650、但 CLB 是使用 SYSCFG 从空工程生成的、这与现有工程的许多配置文件不一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将带有 CLB 配置的 SysConfig 文件的内容复制到新工程的 SysConfig 文件中、然后该文件将自动生成所需的所有文件。 您的新工程是否来自 C2000ware 中的示例?是否已经有 SysConfig 文件?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都将报告此类错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示 "Includes"文件夹的内容? 它应包含 C2000ware 中/driverlib 文件夹的路径、其中包含所有这些源文件(adc.h、aes.h、asysctl.h 等)。 例如、代码应该如下所示:

    只会为 driverlib 工程拉入这些包含路径、您的新工程是 bitfield 工程吗?  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示 "Includes"文件夹的内容? 它应包含 C2000ware 中/driverlib 文件夹的路径、其中包含所有这些源文件(adc.h、aes.h、asysctl.h 等)。 例如、代码应该如下所示:

    只会为 driverlib 工程拉入这些包含路径、您的新工程是 bitfield 工程吗?  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与软件关联的文件、它们是我们自己的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最初从哪里导入此项目? 是来自 C2000ware 示例、还是来自电机控制/数字电源 SDK 解决方案之一?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、是否有解决它的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试将 driverlib/文件夹路径添加到 CCS 工程属性中(右键单击工程、选择"Properties">> Resource >> Linked Resources")、以便编译器知道在哪里可以找到 SysConfig 生成的代码(adc.h、aes.h 等)所包含的头文件:

    如此处所示、您需要添加一个 C2000WARE_DLIB_ROOT 变量、一个 COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR 变量以及 C2000ware 安装的本地路径。

    此致、

    Delaney