This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:Uniflash

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431123/tms320f2800156-q1-uniflash

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好、专家

使用 uniflash 将输出文件下载到 MCU 时、uniflash 出现错误

uniflash 版本:uniflash_sl.8.8.0.4946

我还使用了  最新版本 uniflash_sl.8.8.1.4983、uniflash 具有 相同的 错误

导致了什么设置?

当我使用 unflash 8.5时,将文件下载到2800137是可以的,但  unflash 8.5不支持 TMS320F2800156-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何专家可以作出回应