This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:H0 SARAM 是否处于高64K 用户空间中?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427937/tms320f2808-is-h0-saram-in-high-64k-user-space

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

您好!

我可以对 F2808 RAM 空间有疑问吗?

我想 F2808在 Higk 64K (0x3F A000至0x3F C000)中具有 H0 SARAM 空间。

该存储器用户可编程空间吗?

使用此空间是否需要注意什么?

(例如 OTP 区域、器件的一部分没有...)

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、我必须在本周结束时与你联系。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collier:

    感谢您的支持。

    您有更新吗?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此内存用户可编程空间吗?

    是的、您可以使用此存储器。  

    Unknown 说:
    使用此空间有什么需要注意的吗?

    我认为 H0和 L0、L1的唯一区别是 H0没有安全性。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collier:

    感谢您提供信息。

    我理解。

    此致、

    Gr