This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如果我的代码大于300kW、可以正常运行吗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428603/tms320f28377s-if-my-code-is-greater-than-300kw-can-it-run-normally

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

嗨团队、

闪存库为256KW。 如果我的代码大于300kW、它能否在闪存中正常运行? 或者、我们可以说 tms320f28377s 的总代码容量可以达到512KW 吗? 由于我项目中的代码量非常大、因此这是一个需要确认的重要参数。

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们明天与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    您是否首次检查此项目是否会加载到器件上? 总代码大小应低于"Flash Size"。 您是否能够使用任何 RAM 分配来为您的代码运行?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles:

    很抱歉迟到了。

    您能帮助我确认 tms320f28377s 的最大代码容量吗? 我的程序在闪存上运行、其中一些代码只有少数几个函数在 RAM 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉慧市

    在该器件上、每个闪存存储体的容量为256KW、总共512KW = 1,024,000字节

    此致!

    Alex