This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ti280039芯片软件初始化时间为差异

Guru**** 1884220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431924/tms320f280039-ti280039-chip-software-initialization-time-is-difference

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

您好!

   我有两个代码项目,初始化函数相同,启动函数相同,十六进制文件编译的环境相同,开发板相同,但两个项目下载到开发板,初始化时间不同,从加电启动到 main ()函数之间的时间开始不相同,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 code_start 中、我们调用了.cinit 函数、用于初始化所有变量。 根据每个项目中存在的变量数量、执行时间会有所不同。 您可以检查 CODE_START 的开始时间、而不是 main。

    Vivek Singh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。