This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:您是否知道 F28P65x 5类 ePWM 可以通过不同的 XTBPRD_ACTIVE 支持 XEPWMLINK 功能?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431839/launchxl-f28p65x-do-you-know-f28p65x-type-5-epwm-can-support-xepwmlink-function-with-different-xtbprd_active

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

尊敬的专家:

您是否知道 F28P65x 5类 ePWM 可以通过不同的 XTBPRD_ACTIVE 支持 XEPWMLINK 功能? 或者我们只将 XEPWMLINK 所有 TBPRD 寄存器设置为 PWM1就足够了吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    你是指那个

    XTBPRD_SHDW1→XTBPRDHR_ACTIVE→TBPRD、所以我们 在这里只为所有 TBPRD 启用了 EPWMXLINK? 我是对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    该寄存器属于 XCMP 功能。 因此、如 TRM 中所述、XTBPRD_SHDWx 加载到 XTBPRD_ACTIVE、且加载到 TBPRD (影子或活动)寄存器。  有关详细信息、请参阅第22.7.2节 XCMP 影子缓冲器

    谢谢。