This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:外部同步输入

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431418/tms320f28335-external-sync-in

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的专家:

通过调整点火角来控制受控整流器。 为此、我希望斜坡(PWM 计数器)与相应的相位正弦电压不同步、以便将变量与 TBCTR 进行比较、从而向晶闸管产生触发脉冲。 我假设为此应用提供了 Ext SyncIN、我想请您确认这一点。 如果是这样、那么应该由过零信号(源自相电压)的上升沿触发它。 如果不是、您是否有其他方法来控制整流器?

此致、
Rajesh Bn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    ExtSyncIN 由用户通过器件引脚提供、允许视需要同步输入。

    [报价用户 id="426845" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431418/tms320f28335-external-sync-in "]我假设为此提供了外部 SyncIN

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况如何? 是上升沿还是下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是同步脉冲、上升沿脉冲。

    谢谢