This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:如何交换 SYSCONF 文件

Guru**** 2515395 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432384/tms320f280041c-how-to-exchange-the-sysconf-file

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好! 我安装了 SysConfig_1.21.1、并 向我的工作区添加了 ePWM_ex1_trip_zone 示例项目。 我从 SysConfig 应用程序生成了一个 SYSCONF 文件。 我删除了旧的 epwm_ex1_trip_zone.syscfg、并在将其名称更改为 epwm_ex1_trip_zone.syscfg 后添加新生成的文件 。 但再次说明、在尝试编译工程时、我收到错误消息-> C2000 SysConfig 版本5.03.00.00至少需要版本1.15.0的 SysConfig。

为了使该项目能够编译、我还应进行哪些更改? 我正在使用 CCS  版本:11.2.0.00007 和 C2000Ware_5_03_00_00!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavlin:

    我认为您需要更新 CCS 版本才能正常使用、或更改工程属性、以便使用正确的 SysConfig 版本(1.21)

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavlin:

    有几种方法可以实现这一点。

    第一种方法是删除已导入  epwm_ex1_trip_zone syscfg 文件的内容、并将此文件作为通用文本打开。 然后将内容从 SysConfig 应用程序移动到此文件。 这样、您就不必删除文件并添加新文件。

    第二种方法是将最新的 SysConfig 工具安装到 CCS 版本11.2.0中。 然后尝试重新打开文件。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 有一个新版本。 我n`tn`t 了一段时间,我没有注意到。 当我把版本更新到12一切正常!