This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:无"仅限所选扇区"CCS 调试设置中的 ERASE 设置

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427448/tms320f2800137-no-selected-sectors-only-erase-setting-in-ccs-debug-setting

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

你(们)好

如果需要对闪存重新编程、想确认 F2800137是否需要擦除整个存储体? 由于 调试设置中没有"Selected Sectors Only"选项:

以下是28377设置:

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    如果您只希望擦除所需扇区、则可以使用选项"Necessary Sectors Only"、该选项将仅擦除将加载程序的扇区。

    此选项首先擦除所需的扇区、然后进行编程。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwary

    我问这个问题的原因是想知道是否有任何设计更改使得00137擦除设置与28377不同?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    没有设计变化、只有我们删除了这些选项、因为 "仅限必要部门"会处理它。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwary

    是否有更新计划在下一个版本的 CCS 中添加此函数? 如果客户只需要擦除"数据"扇区中的某些数据、则有必要。  

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    目前还没有添加此功能的计划。

    此致、

    Rajeshwary