This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:微控制器启动问题分析

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430215/tms320f280025c-microcontroller-boot-up-issue-analysis

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

微控制器启动问题分析

 

问题总结

微控制器上电时出现启动问题。 它未能在电源时自动启动、但在触摸 GPIO (29)引脚时成功启动。 在多个测试中持续观察到该问题。

 

问题详细信息

  • 问题: 提供电源时、微控制器不会启动。
  • 观察结果: 仅当手动与 TX 和 RX 引脚进行物理接触时、才会启动。
  • 复制: 在类似条件下、反复进行测试时、问题持续存在。
  • 微控制器型号: TMS320F280025C
  • 输入电源: 12V 直流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引导模式引脚正确拉至高值或低值、则将遵循相应的引导模式。 在启动时测试引脚值。

    最好验证电源轨上的电压、并且器件的复位引脚不会将器件保持在复位状态。

    此致、
    Cody