This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何在整流桥之后收集直流电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427249/tms320f28335-how-to-collect-the-dc-voltage-after-the-rectifier-bridge

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

上面的原理图显示除了 C11连接外、SGND 和 PGND 是磁隔离的。 如果我想在整流桥之后收集直流电压、我可以通过大电阻器 R99和小电阻器 r98将其降压并将其连接到 SGND、然后读取 r98和 SGND 之间的电压。 这种行为合适吗?

同样、将收集输入交流电压(仅 L、NO N)、并在通过一个大电阻器和一个小电阻器降压后连接到 SGND、同时读取该小电阻器与 SGND 之间的电压。 这是否可以接受?

采用 TIDM1000 (https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidrp45a/tidrp45a.pdf?ts = 1729345039041)

例如、收集总线电压 V_P、它的基准接地 V_M 是通过通过交流电压向辅助电源添加隔离变压器来获得的。 V_M 和 V_P 之间没有直接电气连接、并且它们也是磁隔离的。 以这种方式收集 V_P 电压是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议打破隔离栅。 如果这种情况并非同样的问题发生、则信号将需要以某些接地电位为基准。

    Y 电容可能很危险、因为它会使交流电压交叉和累积、从而产生危险电压。