This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:电源的最小电容器

Guru**** 2939420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432242/tms320f2800157-q1-minimum-capacitor-for-power-supply

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

您能否帮助检查 VDD 和 VDDIO 引脚上的最小电容值是多少?从数据表中、我看到 VDDIO 上的值为0.1uF、VDD 上的值为10uF。  可以 减小 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:  

    下面我将其转发给 电路板设计 SME。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将取决于您的稳压器器件。 需要在每个器件电源引脚附近放置一个去耦电容器。 您必须确保根据您的稳压器和电容满足指定的电源斜坡速率。

    如果对 VDD 使用内部 VREG、则在每个引脚附近使用10uF 和0.1uF 就足够了。

    此致!

    Kevin