This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLI uniflash 软件包8.8.1的链接不正确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432197/tms320f28379d-cli-uniflash-package-8-8-1-has-incorrect-links

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

uniflash 8.8.1中的 Linux 命令行包在 One-setup.sh 中仍有错误引用、因此它们指向不存在的文件。 目标文件及其名称的版本已更改。

有:

ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.0.28 "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.0.28 "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c_2_8.so "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c.so.28.
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c_2_8.so "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c.so.28.0
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/DebugServer/bin/liblldbSM.so.12 "$scriptDir"/ccs_base/DebugServer/bin/libldbSM.so

但是应该是:

ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.0.30 "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.0.30 "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6.
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c_2_8.so "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c.so.28.
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c_2_8.so "$scriptDir"/ccs_base/common/bin/libxerces-c.so.28.0
ln -sf "$scriptDir"/ccs_base/DebugServer/bin/liblldbSM.so.16git "$scriptDir"/ccs_base/DebugServer/bin/libldbSM.so

此致、

Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    感谢您注意到并报告这个问题。 我已就此提交了错误报告、将在12月的下一个 UniFlash 版本中解决此问题。

    Ricky