This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 ECAP 配置 DMA

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432628/launchxl-f28379d-configure-dma-with-ecap

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DSysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试配置 DMA、以便与 TMS320f28379D 上的 eCAP 模块配合使用。

问题是、我在 SysConfig 中找不到"Use DMA source"选项。

从我在文档中读到的内容来看、应该可以:


\\








为什么 SysConfig 不允许我使用该中断? 能否通过不使用 SysConfig (即自行写入 eCAP 配置)来解决问题?

此致!

Killian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Killian:

    F2837xD 有一个0类 eCAP 模块、因此此消息似乎 错误地包含在 TRM 中。 对此我很抱歉、我将确保它被删除。

    对于0类 eCAP、您需要从 CPU 为 DMA 执行软件触发、因为没有专用的 eCAP 触发。 您可以在 SysConfig 中选择 TRIGGER_SOFTWARE 、然后在需要触发 DMA 传输(例如、从 eCAP ISR)时调用程序中的 DMA_FORCETrigger ()。

    此致、

    Delaney