This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:了解错误定子电阻的影响以及与最小 RPM 的关系

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433313/tms320f28054m-understanding-the-effects-of-incorrect-stator-resistance-and-relation-to-minimum-rpm

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具与软件:

我在学习和混乱的电机控制过程中、逐渐累积了一些问题。

我对电机控制应用相当陌生、因此可能会有一些错误的陈述。

我们使用 具有智能栅极驱动器 DRV8323的 TMS320F28054M 来控制 具有以下规格的无传感器 BLDC 电机:

直流母线额定电压 24V (实际输入到电机的电压为14V)
额定电流 13A.
额定扭矩 0.65牛米
额定速度 6000转/分
极数 14.
电压常量 285转/分/伏
额定功率 313.5瓦
额定效率 85%

FW 几乎是来自 TI 实验室的 proj_lab10b.c、包含与电机控制无关的自定义更改/添加。

总的来说、 我正在 控制车轮、并遇到两个不同的振动问题:
1.静止时随机发生振动(使用 TI 软件、在每次启动时测量定子电阻(RS))。
2.低转速(低于100转/分)时的振动/波动行为。  

为了更好地理解、提出了以下问题:

定子电阻如何影响控制算法?
1.  
如果 RS 值为(由于干扰或出于任何原因)、则测得的值高于接线+电机中的实际电阻值
2. 如果测量的 RS 值低于配线+电机中的实际值。
3. 连接电机的导线上的电阻是重要的,还是只是电机绕组中的电阻? 是否可以忽略导线中的电阻(从而产生问题2)。

如何知道电机可以平稳处理的实际 RPM 范围?
-是否有办法计算或确定我的电机能够处理的最小转速? 是否有任何相关的默认/标准信息?
-可用于可靠地确定最小转速的任何测试?
-我的电机应该能够平稳地处理低于100转/分的速度,并且控制算法的改变是必要的?

提前感谢、感谢所有的帮助!