This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:ADC、此 ADC 有 DAC 通信错误

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433401/tmdscncd28p65x-adc-with-dac-communication-error

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

大家好、我希望每个人都做得好。 我不熟悉电气领域 ADC 和 DAC 在德州板差分模式上的技术工作原理。 我的目标是处理具有 PWM 状态的 ADC 中断触发 SOC。 我使用德州电路板的 ADC 至 DAC 配置来跟踪3300mv 之间的输入电压。 目标是根据分辨率和 ADC_REF_VOLTAGE 处理识别输入电压变化状态。 按照公式 InputVoltage_mV =(adcValue * ADC_REF_voltage)/ADC_resolution;。 我能够看到 ADC 和 DAC 值状态的变化、但仍然无法获取以下逻辑的 inputVoltage_mV 的任何更新值。 任何人都可以给我建议如何实现以下目标  

a:如果输入电压介于0到1V 之间、ePWM3A 的占空比应为30%。
b:如果输入电压介于1到2V 之间、那么 ePWM3A 的占空比应为50%。
c:如果输入电压介于2和3V 之间、ePWM3A 的占空比应为70%。

这里我不使用任何外部设备。 我使用的是同一个德州板  

其中、A0引脚用作与 ADC_B B0引脚连接的 VDACC_OUT 作为正电压状态

B1 (-)在此与 GND 相连  

EPWM 是与 EPWM3A 和 EPWM3B 的逻辑分析仪相连的 GPIO 引脚。

有人可以在这方面提供帮助吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我想在此说明一点:

    A0A1是差分通道...其中 A0是正 A1是负通道。

    B0 B1是差分噪声。 其中 B0是正 B1是负通道。

    [报价 userid="612628" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433401/tmdscncd28p65x-adc-with-dac-communication-error "]使用公式 inputVoltage_mV =(adcValue * adc_ref_voltage)/ adc_resolution;.

    能否详细说明一下这个公式?

    谢谢!

    Susmitha