This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关从 CMPSS 到 EPIE 设置中断的一些其他问题

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427783/tms320f28p650dk-some-further-questions-about-setting-up-interrupts-from-cmpss-to-epie

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:

我遵循本文中的说明:TMS320F28379D:如何从 CMPSS 块设置中断- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛、简而言之:

CMPSSTRIPx >>输出 X-BAR >> GPIOMUX >>输入 X-BAR >> CPUx.XINTX.Control >> CPUx ePIE >> INTx

我想做同样的事情:某些 CMPSS 触发器、我想在一个中断中对其进行处理。

直到设置输入 X-BAR 相对简单。 然后一切都会变得有点不好、我尝试使用 Thiea 的 SysConfig 并在论坛中搜索、但发现了大多数使用"外部信号"(GPIO 的上升或下降侧面)来生成中断的示例。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

在´d、我想问一些问题。 我不知道在后面发生了什么:

1.输出 X-BAR、GpioMux 和输入 X-BAR 之间会发生什么情况? 确实设置了 GPBDAT 与来自 CMPSS1的信号(在本例中为)。 GPIO34或者从输出 X-BAR 到输入 X-BAR 的信号传播是否在后台发生?

2.这种 GPIO/引脚 (在我的例子中是 GPIO34)是否"浪费"、是否需要在原理图中取消关联/保持打开状态? 在这种情况下、您建议使用哪种外部布线、或者使用简单的内部上拉或下拉也可以实现这一目的?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

针对我的主要问题:(来源)输入 X-BAR >>CPUx.XINTX.Control >>CPUx ePIE >>>(目标) INTx、我是否需要 配置更多 内容以及如何配置此内容?

´ve 我可以通过 GPIO 读取大量使用外部信号中断的帖子。  这是真的吗? 或者我最终是否必须配置一些 GPIO?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

最后,一个更多的 questino,稍微的主题,但也对我的一个重要的关注点:

   

在我们的项目中、电压"MC_V_15VDC"进入引脚66、主要由"ADC B8"采样。

是否也可以将该信号/电压路由到"CMPSS2 High Comp. 正极 输入1"并同时将其用作该比较器的输入信号?

 

Im 非常期待您的回答 、我希望您能帮我解决问题。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    1) 从输出 X-BAR 到输入 X-BAR 的信号传播发生在后台。

    2)是的、它应保持开路、 内部上拉或下拉足够了。

    3) 3)是的、您可以在使用 ADC 测量信号时使用 CMPSS 多路复用器选择将信号路由到 CMPSS 输入。 GUI、SysConfig 可帮助您轻松配置所有这些引脚。

    此致、

    哈迪