This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:易于实施 LFU

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434193/tms320f28p550sj-ease-to-implement-lfu

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:TIDM-02011

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

对于实时更新功能、bank0和 bank1使用不同的闪存地址偏移。 虽然这对用户来说不方便、因为他们需要为 bank0和 bank1准备两个特殊的十六进制特殊地址。 在生产字段中、用户无法决定产品使用的存储体、因为不同版本的产品具有不同的存储体使用条件。

(1)。 如图所示、spruiu8a 使用相同的逻辑、对吗?

(2)。 如果用户希望将一个映像适合两个存储库、我们是否有任何解决方案来简化生产领域的实施?

(3)。 TI 编译器可以帮助决定保留哪个变量。 是否有演示源代码和详细文档可以提供给客户进行评估?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    是否有此更新?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    最好参阅 TIDM-02011的 tiduey4来获取源代码和文档、但是的、您提到的约束条件确实适用。 也就是说、组不是"可交换的"、因此用户必须注意固件版本到闪存组的映射。

    F28P550SJ 具有4个256KB 存储体和1个64KB 存储体。 因此、LFU 引导加载程序可存储在64KB 组中、可以存储2个应用程序映像、每个映像最多需要2个256KB 组。

    谢谢!

    SIRA