This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CAN GPIO17可用于 F28379D Launchpad 中的 PWM

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433397/tms320f28379d-can-gpio17-be-used-for-pwm-in-f28379d-launchpad

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在 F28379D LaunchPad 中将'GPIO17'用于 ePWM 9B。  GPIO17上的信号始终为高电平。 在 F2837xD 控制卡上测试时相同的代码可正常工作。

在研究时、我看到 GPIO17用作 CAN 引脚。 这是它始终被拉高的原因吗?

连接 LaunchPad 中 CAN 收发器的 GPIO 引脚是否不可用于其他用途?

注意:我在37xD LaunchPad 中没有看到任何 CAN 开关。

此致、

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    F28379D LaunchPad 上的 GPIO17直接与板上的 CAN 收发器连接。 在此 Launchpad 上、我们没有用于重新路由 GPIO 的开关、因此遗憾的是、您无法将 GPIO17用作 GPIO/ePWM

    此致、

    Peter