This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034PAGS

Guru**** 2899110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432738/tms320f28034-tms320f28034pags

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

尊敬的  先生

我有一个问题、你帮我?请看下面的图片、通过 X 射线测试、有不同的现象显示 

在这两者之间、  这是正常现象吗? 这是什么原因呢?"

"这可能是因为不同的原产地吗?" 如果您能帮助我解决这个难题、我将不胜感激 
 

 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能来自不同的组装地点、或者我们可能只有该产品的多个可接受引线框。  我会与制造团队核实并回复您。  您是否还可以提供器件顶部的标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Joe    

    感谢 您   回复 "器件顶部的标记"

    这是你需要的吗?" 
    以上两张图片是丝印的比较。" 
    "谢谢你,谢谢你。" 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我想要的。  我还在等待制造团队的回复。  我会在他们给出回复后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Joe

    我想问问我们什么时候可以从 MFR 获得反馈、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是隔夜才收到答复。  两种引线框样式(单 Y 形连接杆和双 Y 形连接杆)均有效。  所用的引线框条带为2x12、顶部为单 Y、底部为双 Y。因此、如果您对更多器件进行 X 射线检查、则每种类型的预期占比约为50%。