This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 SysConfig 工具上选择链接器命令

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433861/tms320f28377d-how-to-select-linker-command-on-sysconfig-tool

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我在 SysConfig 工具上添加了两个 CMD 定义。 一个用于闪存引导、另一个用于 RAM 引导。  

如何根据"Build Configurations - Set Active"(构建配置-设置为活动)选择一个?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    点击复选框、它将显示一个包含可用 CMD 配置的下拉列表。  

    您可以选择要设置为"活动"的选项

    此致

    Siddharth