This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 CM 内核上从外部验证配置的时钟?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430369/tms320f28388d-how-to-verify-the-configured-the-clock-externally-on-cm-core

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在项目中使用 TMS320F28388D 微控制器、并希望使用全部三个内核。 对于内核1和内核2、我们已经能够验证内核1上从外部配置的时钟频率。 但是、对于 CM 内核、我们无法找到验证 CM 内核上外部配置的频率的方法。

您能帮助我们验证 CM 内核本身上的 CM 内核的时钟频率吗?

谢谢、此致、

Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周的末回到你的身边。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@本杰明·科利尔

    您是否在了解上述问题时发生了变化?

     

    谢谢、此致、

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找一个粗略的估算以便验证时钟设置是否正确、您可以使用延迟来切换 LED。 请查看 CM 内核的 LED 闪烁示例。  

    此致、

    Ben Collier